MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Aufrufen und Speichern von Szenenwerten

Die Szenenwerte für die Ausgangsrelais werden über das Objekt "Szene" aufgerufen. Nach Empfang eines Szenentelegramms wertet das Gerät die gesendete Szenenadresse aus und steuert die Kanäle auf die gespeicherten Szenenwerte.

Wenn eine Referenzbewegung erforderlich ist, bevor der Antrieb zur Szenenposition bewegt wird, wird die Referenzbewegung zuerst ausgeführt, und der Antrieb fährt dann zur angeforderten Szenenposition.

Kalibrierung

Empfängt das "Szenenobjekt" ein Szenentelegramm mit Lernbit "1", so werden für alle der empfangenen Szenenadresse zugeordneten Szenen die aktuelle Höhenposition und bei Jalousienantrieben die aktuelle Lamellenposition als neuer Szenenwert gespeichert.


HINWEIS: Hinweis: Wenn eine Szenenadresse innerhalb eines Kanals mehreren Szenen zugewiesen wird (inkorrekte Parametrierung), wird nur die letzte mit dieser Szenenadresse gefundene Szene aufgerufen oder gespeichert. Sie können dies vermeiden, indem Sie innerhalb eines Kanals verschiedene Szenenadressen zuweisen.


Telegrammformat

Die Telegramme für die Szenenfunktion haben das Datenformat: L X D D D D D D.

L = Lernbit

X = Nicht verwendet

DDDDDD = aufgerufene Szenenadresse

Hat das Lernbit in einem Telegramm den Wert "0", werden die für die Szenenadresse gespeicherten Relaiszustände aufgerufen und gesetzt.

Wenn das Lernbit den Wert "1" erhält, werden die aktuellen Ausgangszustände als neue Szenenwerte für die empfangene Szenenadresse gespeichert.

Nehmen Sie die Szenenadresse (0-63) und fügen Sie 128 hinzu, um den Wert für das Erlernen der Szene zu erhalten.


Beispiele:

Telegrammwert

Binär

Hexadezimal

Szenenadresse

0

0000 0000

00

Szenenadresse 0 aufrufen

1

0000 0001

01

Szenenadresse 1 aufrufen

29

0001 1101

1D

Szenenadresse 29 aufrufen

57

0011 1001

39

Szenenadresse 57 aufrufen

63

0011 1111

3F

Szenenadresse 63 aufrufen

128 (0+128)

1000 0000

80

Szenenadresse 0 lernen

129 (1+128)

1000 0001

81

Szenenadresse 1 lernen

157 (29+128)

1001 1101

9D

Szenenadresse 29 lernen

185 (57+128)

1011 1001

B9

Szenenadresse 57 lernen

191 (63+128)

1011 1111

BF

Szenenadresse 63 lernen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?