MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Fehleranzeige

Die Fehleranzeige des Geräts kann im ETS aktiviert werden. Die Fehleranzeige erfolgt über zwei Gruppenobjekte.

Erweiterte Einstellungen

Gerätezustand

 
 

Ausgänge für die Fehleranzeige aktivieren

Deaktiviert

     

Aktiviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?