MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Schaltzykluszähler

Sie können die Funktion Schaltzykluszähler nur für die Schalter/Jalousie-Erweiterung aktivieren.

Wenn Sie den Schaltzykluszähler aktivieren, werden alle Schaltaktionen eines Relais gezählt und dauerhaft im Speicher abgelegt. Der Istwert kann für jedes Relais über ein 2-Byte-Objekt des Gruppenobjekts Schaltzykluszähler gelesen werden.

Sie müssen die Sichtbarkeit der Gruppenobjekte in den erweiterten Einstellungen für Ihr Gerät aktivieren. Sie können die Sichtbarkeit für jedes Erweiterungsgerät separat aktivieren.

Erweiterte Einstellungen

Betriebsstunden- und Schaltzykluszähler

 

Schaltzykluszähler Erweiterung 1

Deaktiviert/Aktiviert

 

Schaltzykluszähler Erweiterung 2

Deaktiviert/Aktiviert

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?