MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Szenen

Wenn Sie mehrere Raumfunktionen gleichzeitig auf Knopfdruck oder mit einem Befehl ändern möchten, können Sie dies mithilfe der Szenenfunktion tun.

Sie können eine Szene beispielsweise verwenden, um die Raumbeleuchtung einzuschalten, die Heizungssteuerung auf Tagesbetrieb einzustellen und die Jalousien zu steuern.

Ohne die Szenenfunktion müssten Sie an jeden Aktor ein separates Telegramm senden, um dieselbe Einstellung zu erhalten, da diese Funktionen nicht nur verschiedene Telegrammformate haben können, sondern auch die Telegrammwerte unterschiedliche Bedeutungen haben (z. B. Wert "0" für Beleuchtung AUS und für Jalousien ÖFFNEN).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?