MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Sperrverhalten nach dem Download

Nach einem Download wird die Sperrfunktion ebenfalls wie bei einer Wiederherstellung der Busspannung eingestellt. Der Parameter Verhalten nach dem Download legt fest, welcher Zustand eingestellt wird.

Wenn der Parameter Verhalten nach dem Download auf Wie vor Download eingestellt ist, wird die Sperrfunktion wie zuvor eingestellt aktiviert und der Ausgang entsprechend gesteuert.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?