Gruppenobjekte für die Dimmzeit der Szenen und Zentralfunktion
Nr. |
Bezeichnung |
Objektfunktion |
Länge |
Verhalten |
Datentyp |
---|---|---|---|---|---|
8 |
Zentral |
Dimmzeit für Szenen und zentral |
2 Byte |
Empfangen |
7.004 Zeit (100 ms) |
Mit einem Telegramm kann dieselbe Dimmzeit für Szenen und Zentralfunktion über das Objekt (2 Byte DPT 7.004 Zeit (100 ms)) zwischen 0 ms und 99:59:9 ms eingestellt oder geändert werden, z. B. über eine Schaltfläche. Auf diese Weise können Sie die Dauer der Dimmzeit von verschiedenen Stellen aus entsprechend der gewünschten Situation festlegen.