MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Erweiterte Einstellungen für Schalten

Aktivieren Sie auf der Registerkarte Express-Einstellungen für Schalten die erweiterten Einstellungen für Schalten.

Ext. 1/2 Ausgang 1-8 -Schalter: Schalten

Express-Einstellungen für Schalten

 

Erweiterte Einstellungen für Schalten

Deaktivieren

Aktivieren

- Zeiteinstellungen

Treppenhausbeleuchtungszeit

Einschaltverzögerung

Ausschaltverzögerung

- Logik-, Verriegelungs- und Prioritätseinstellungen

Prioritätsfunktion

 

Verknüpfungsfunktion

 

- Sicherheits- und Alarmeinstellungen

Sicherheitsfunktion

 

Alarmfunktion

   

Fehler- und Downloadverhalten

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?