Activation de la réponse d’état recueillie
La réponse d’état recueillie peut être activée sur l’appareil dans l’ETS.
Avec l’objet réponse d’état recueillie, vous pouvez envoyer les réponses d’état codées bit par bit via un télégramme de 4 octets avec une temporisation.
Chaque appareil (maître/extension 1/extension 2) a son propre objet réponse d’état recueillie.
La réponse d’état recueillie est destinée à sauvegarder des adresses de groupe et à réduire la charge du bus, par exemple dans le cas d’un télégramme Off central, les 8 canaux sont regroupés pour former une réponse d’état recueillie unique.
L’objet de 4 octets a la structure suivante. Les deux octets supérieurs indiquent quel bit d’état est valide (« 1 » = valide, « 0 » = non valide). Les deux octets inférieurs indiquent l’état (actionné ou non actionné) des canaux.
|
Octet 4 |
0 |
Inutilisé |
|
1 |
Inutilisé |
|
|
2 |
Inutilisé |
|
|
3 |
Inutilisé |
|
|
4 |
Inutilisé |
|
|
5 |
Inutilisé |
|
|
6 |
Inutilisé |
|
|
7 |
Inutilisé |
|
|
Octet 3 |
0 |
Sortie valide 1 |
|
1 |
Sortie valide 2 |
|
|
2 |
Sortie valide 3 |
|
|
3 |
Sortie valide 4 |
|
|
4 |
Sortie valide 5 |
|
|
5 |
Sortie valide 6 |
|
|
6 |
Sortie valide 7 |
|
|
7 |
Sortie valide 8 |
|
|
Octet 2 |
0 |
Inutilisé |
|
1 |
Inutilisé |
|
|
2 |
Inutilisé |
|
|
3 |
Inutilisé |
|
|
4 |
Inutilisé |
|
|
5 |
Inutilisé |
|
|
6 |
Inutilisé |
|
|
7 |
Inutilisé |
|
|
Octet 1 |
0 |
Sortie d’état 1 |
|
1 |
Sortie d’état 2 |
|
|
2 |
Sortie d’état 3 |
|
|
3 |
Sortie d’état 4 |
|
|
4 |
Sortie d’état 5 |
|
|
5 |
Sortie d’état 6 |
|
|
6 |
Sortie d’état 7 |
|
|
7 |
Sortie d’état 8 |
|
|
Octet 4 |
0 |
Inutilisé |
|
1 |
Inutilisé |
|
|
2 |
Inutilisé |
|
|
3 |
Inutilisé |
|
|
4 |
Inutilisé |
|
|
5 |
Inutilisé |
|
|
6 |
Inutilisé |
|
|
7 |
Inutilisé |
Exemple :
maître avec 8 canaux de commutation, les canaux 2 et 6 sont actionnés :
00000000 11111111 00000000 00100010.
Vous pouvez définir ou inverser la valeur de la réponse d’état recueillie (actionné = 1, non actionné = 0 ou actionné = 0, non actionné = 1) via le paramètre Attribuer l’état du canal à une valeur de 1 bit.
Après l’expiration du délai d’envoi réglé, l’état actuel des canaux de sortie est envoyé au bus.