MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Funzioni di base per la regolazione

L’applicazione offre tre funzioni di base per controllare la luminosità delle lampade collegate:

  • Commutazione

  • Regolazione relativa

  • Regolazione valore

Quando si attiva l’uscita di regolazione vengono visualizzati altri parametri e oggetti di gruppo.

Impostazioni generali

Funzione canale Master / Estensione 1 / Estensione 2 Uscita 1-2

Uscita regolazione 1-2

Attivata

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Impostazioni rapide per dimming

...

Per ogni canale di uscita compaiono tre oggetti di gruppo per controllare queste funzioni di base:

  • L’oggetto Commutazione (1 bit) per la funzione di commutazione

  • L’oggetto Regolazione (4 bit) per la funzione di regolazione relativa

  • L’oggetto Valore (1 byte) per la funzione di regolazione del valore

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?