MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Richiamo e salvataggio dei valori di scena

I valori di scena per i relè di uscita vengono richiamati con l’oggetto “Scena”. Alla ricezione di un telegramma di scena, il dispositivo valuta l’indirizzo scena ricevuto e controlla i valori di scena salvati per i canali.

Se è necessario un movimento di riferimento prima che l’azionamento si porti nella posizione della scena, prima viene eseguito il movimento di riferimento e poi l’azionamento si sposta nella posizione di scena richiesta.

Calibrazione

Se l’”oggetto scena” riceve un telegramma di scena con il bit di apprendimento “1”, la posizione di altezza attuale e, nel caso di azionamenti per oscuranti, la posizione attuale delle lamelle, vengono salvate come nuovo valore di scena per tutte le scene assegnate all’indirizzo scena ricevuto.


NOTA: Nota: Se un indirizzo scena all’interno di un canale è assegnato a più scene (parametrizzazione errata), solo l’ultima scena trovata con questo indirizzo verrà richiamata o salvata. È possibile evitare questa situazione assegnando indirizzi scena diversi all’interno di un canale.


Formato telegramma

I telegrammi per la funzione scena hanno il formato di dati: L X D D D D D D.

L = bit di apprendimento

X = non utilizzato

DDDDD = indirizzo scena richiamato

Se il bit di apprendimento in un telegramma ha il valore “0”, gli stati del relè salvati per l’indirizzo scena vengono richiamati e impostati.

Se il bit di apprendimento riceve il valore “1”, gli stati di uscita correnti vengono salvati come nuovi valori di scena per l’indirizzo scena ricevuto.

Per ottenere il valore di apprendimento della scena, aggiungere 128 all’indirizzo della scena (0-63).


Esempi:

Valore telegramma

Binario

Esadecimale

Indirizzo scena

0

0000 0000

00

Richiamo indirizzo scena 0

1

0000 0001

01

Richiamo indirizzo scena 1

29

0001 1101

1D

Richiamo indirizzo scena 29

57

0011 1001

39

Richiamo indirizzo scena 57

63

0011 1111

3F

Richiamo indirizzo scena 63

128 (0+128)

1000 0000

80

Apprendimento indirizzo scena 0

129 (1+128)

1000 0001

81

Apprendimento indirizzo scena 1

157 (29+128)

1001 1101

9D

Apprendimento indirizzo scena 29

185 (57+128)

1011 1001

B9

Apprendimento indirizzo scena 57

191 (63+128)

1011 1111

BF

Apprendimento indirizzo scena 63

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?