MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Modalità contatto normalmente chiuso

Se l’oggetto Commutazione riceve un telegramma con il valore “0”, il contatto viene chiuso. Se viene ricevuto un telegramma con il valore “1”, il contatto viene aperto. Le impostazioni “Premuto” e “Rilasciato” sono utilizzate per i diversi stati di commutazione dei contatti di uscita.

Nella modalità relè normalmente chiuso:

  • Premuto = contatto aperto

  • Rilasciato = contatto chiuso


Commutazione (modalità “normalmente chiuso”)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?