MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Desbloqueo de una función central para cada accionamiento

La función central se bloquea o desbloquea aquí para cada accionamiento.

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable

Ajustes de escena

Función central

Desbloqueado

Bloqueado

Los ajustes globales y las explicaciones de la función central se encuentran en el capítulo Ajustes generales (Desbloqueo de funciones centrales).

Utilizando la función central, puede abrir o cerrar simultáneamente canales de persiana múltiples con un telegrama a través del objeto Central - Subir/bajar persiana.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?