MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Lámparas halógenas

La siguiente curva de atenuación está almacenada para lámparas halógenas:


Curva de atenuación: Lámparas halógenas

Encontrará el rango de atenuación parametrizado en el eje Y.

La luminosidad mínima (Luminosidad mínima) y la luminosidad máxima (Luminosidad máxima) pueden limitarse.

El rango de valores KNX (0-100%) se ubica en el eje X.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?