MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement du verrouillage après rétablissement de la tension du bus

Désactivé :
La fonction de verrouillage n’est pas activée après un rétablissement de la tension du bus, indépendamment de son état avant la coupure de tension du bus.


Activé :
Après un rétablissement de la tension du bus, la fonction de verrouillage devient active et la sortie est commutée à l’état que vous avez défini via le paramètre Comportement au début du verrouillage. Si vous avez réglé la valeur Aucune réaction ici, la sortie est verrouillée dans son état actuel.


Comme avant la coupure de tension du bus :
La fonction de verrouillage revient à l’état qui était actif avant la coupure de tension du bus. Si la fonction de verrouillage était active, la sortie est commandée par ses réglages dans le paramètre Comportement au début du verrouillage.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?