MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Funzione logica

Con questa funzionalità, l’oggetto Commutazione e l’oggetto Ingresso logico possono essere collegati tra loro in modo logico.

La funzione logica può essere attivata (abilitata) nell’ETS.

Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Funzione logica

 
-Impostazioni di logica, blocco e priorità

Funzione logica

Disattivato

Attivato

   

Tipo di funzione logica

OR

AND

XOR

   

Valore dell’oggetto funzione logica dopo il ripristino della tensione del bus o il download

0

1

   

Valore dell’oggetto logico

Normal

Invertito

È possibile impostare una funzione logica AND, OR o XOR. Mediante un parametro è possibile definire il valore predefinito dell’oggetto logico dopo il ripristino della tensione del bus e il download.

Ad esempio, nel caso di un oggetto logico OR preimpostato con il valore “1” dopo il ripristino della tensione del bus, l’uscita rimane attivata fino alla ricezione di un telegramma “0” sull’“oggetto logico”. Una reazione parametrizzata dopo il ripristino della tensione del bus viene adottata solo dopo il termine della funzione logica.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?