MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ritardo di attivazione

Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Tempo ritardo attivazione

 
-Impostazioni di tempo

Tempo ritardo attivazione

Attivato

Disattivato

   

Funziona su oggetto Commutazione

(Sì/No)

   

Funziona su oggetto scala

No (Sì/No)

   

Funziona su oggetto scena

No (Sì/No)

   

Modo ritardo attivazione

Non riavviabile

Riavviabile

   

Tempo ritardo attivazione

1 s (0 ms-1 h)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?