MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Priorité des alarmes météo

Les priorités globales pour les alarmes météorologiques sont définies ici.

Réglages étendus

Réglages généraux pour volets roulants et stores

 

Priorité des alarmes météo

Alarme de vent > Alarme de pluie > Alarme hors gel

 

Alarme de vent > Alarme hors gel > Alarme de pluie

Durée surveillance pour alarme de vent 1

Alarme de pluie > Alarme de vent > Alarme hors gel

   

Alarme de pluie > Alarme hors gel > Alarme de vent

 

Durée surveillance pour alarme de vent 2

Alarme hors gel > Alarme de pluie > Alarme de vent

     

Alarme hors gel > Alarme de vent > Alarme de pluie

Ce réglage de priorité s’applique à tous les canaux de store et de volet roulant pour lesquels la fonction d’alarme météo est activée.

Les réactions à une alarme météorologique ne deviennent actives que si aucune alarme météorologique de priorité supérieure n’est déjà active.

Si une alarme météorologique est réinitialisée et qu’une autre alarme météorologique de priorité inférieure est active à ce moment-là, les réactions de l’alarme de priorité inférieure sont maintenant exécutées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?