MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Impostazione del tipo di oscuranti (solo per oscuranti)

Se si desidera programmare il controllo lamelle per un oscurante, prima di iniziare la parametrizzazione occorre definire il tipo di oscurante.

L’applicazione distingue tra quattro tipi di oscuranti, riconoscibili dalla posizione delle lamelle durante il movimento. Due di questi tipi hanno una posizione di lavoro definita meccanicamente. Sono riconoscibili osservando la posizione inclinata delle lamelle durante un movimento di discesa. La posizione di lavoro limita l’angolo di apertura possibile delle lamelle, a meno che l’oscurante non si trovi nella sua posizione finale inferiore.

Questa operazione viene eseguite tramite il parametro Movimento dell’oscurante esistente.

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Oscurante

Impostazioni rapide per oscurante

 

Controllo lamelle

 

Movimento dell’oscurante esistente

In discesa chiuse/in salita orizzontali

 

In discesa inclinati/in salita orizzontali

     

In discesa chiuse/in salita chiuse

     

In discesa inclinate/in salita chiuse

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?