MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Fonction d’alarme

Dans le cas d’une alarme, la fonction d’alarme peut être utilisée pour régler chaque sortie sur un état d’alarme souhaité. La sortie est désactivée pour le fonctionnement ultérieur. Seule une fonction de niveau supérieur avec une priorité supérieure peut toujours être utilisée pour commuter la sortie à un état différent.

Vous pouvez activer la fonction d’alarme individuellement pour chaque canal de sortie. La fonction d’alarme peut être paramétrée ici pour chaque canal.

Maître / ext. 1/2 Sortie 1/2 : Variation

Fonction d’alarme

 
– Réglages de sécurité et d’alarme

Fonction d’alarme

Désactivé

Activé

Alarme

Avec valeur d’objet « 1 »

Avec valeur d’objet « 0 »

   

Comportement au début de l’alarme

Aucune réaction

Éteindre

Allumer à la luminosité sélectionnable

   

Luminosité au début de l’alarme en %

100 (1-100)

   

Comportement à la fin de l’alarme

Aucune réaction

Éteindre

Suit la fonction précédente

Allumer à la luminosité sélectionnable

   

Luminosité après fin d’alarme en %

100 (1-100)

   

Comportement après rétablissement de la tension du bus

Désactivé

Activé

Comme avant la coupure de tension du bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?