MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Función de alarma

En caso de alarma, la función de alarma puede utilizarse para ajustar cada salida a un estado de alarma deseado. La salida está bloqueada para el funcionamiento posterior. Sólo se puede seguir utilizando una función de nivel superior con una prioridad mayor para conmutar la salida a un estado diferente.

Puede activar la función de alarma individualmente para cada canal de salida.

La función de alarma se puede parametrizar aquí para cada canal.

Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Función de alarma

– Ajustes de seguridad y alarma

Función de alarma

Bloqueado

Desbloqueado

 

Alarma

Para valor de objeto "1"

Para valor de objeto "0"

   

Comportamiento ante comienzo de alarma

Ninguna reacción

Accionado

No accionado

Intermitencia (ciclo de 5 s)

   

Comportamiento al finalizar alarma

Ninguna reacción

Accionado

No accionado

Sigue estado válido actual

   

Comportamiento tras volver la tensión de bus

Bloqueado

Desbloqueado

Como antes de la caída de tensión de bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?