MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Intermittente

La modalità di commutazione Lampeggio apre e chiude il relè in modo alternato. È possibile definire il comportamento di lampeggio per ogni canale.

La velocità di lampeggio viene definita tramite il parametro Intervallo di lampeggio. Il ciclo di lampeggio inizia con un relè chiuso.

Inoltre è possibile impostare il rapporto tra relè chiuso e relè aperto durante un tempo di lampeggio in 3 steps. Per proteggere il relè è possibile ridurre gli intervalli di lampeggio a un numero definito.

È inoltre possibile specificare lo stato nel quale il relè verrà commutato dopo il numero definito di intervalli di lampeggio.


IMPORTANTE: I tempi di commutazione brevi non devono essere parametrizzati sotto carico (vedere i dati tecnici dell’uscita di commutazione).

Est. 1/2 Uscita 1-8 -Commutazione: Commutazione

Impostazioni rapide per commutazione

 

Modalità di commutazione

Intermittente

Reazione a pressione/rilascio

Lampeggio/relè aperto

Lampeggio/relè chiuso

Relè aperto/lampeggio

Relè chiuso/lampeggio

 

Intervallo di lampeggio

5 s

(5 s - 60 s)

 

Proporzione aperta/chiusa

Uguale (50/50%)

Apertura breve/chiusura lunga (20/80%)

Apertura lunga/chiusura breve (80/20%)

 

Numero definito di intervalli di lampeggio (0...255, 0 = lampeggio permanente)

20

   

Reazione dopo il numero definito di intervalli di lampeggio

Il relè è chiuso

Il relè è aperto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?