MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Parpadeando

El modo de conmutación Intermitencia abre y cierra alternativamente el relé. Puede definir el comportamiento de intermitencia para cada canal.

La velocidad de intermitencia se define utilizando el parámetro Intervalo de intermitencia. El ciclo de intermitencia se inicia con un relé cerrado.

Además, puede ajustar la relación entre el relé cerrado y abierto durante un tiempo de intermitencia en 3 pasos. Puede reducir los intervalos de intermitencia a un número definido para proteger el relé.

Además, puede especificar el estado al que se conmutará el relé después del número definido de intervalos de intermitencia.


IMPORTANTE: Los tiempos de conmutación cortos no deben parametrizarse bajo carga (véanse los datos técnicos de la salida de conmutación).

Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Ajustes exprés para orden de conexión

 

Modo de conmutación

Parpadeando

Comportamiento ante accionado/no accionado

Intermitencia / relé abierto

Intermitencia / relé cerrado

Relé abierto / intermitente

Relé cerrado / intermitente

 

Intervalo de intermitencia

5 s

(5 s - 60 s)

 

Proporción abierta/cerrada

Igual (50/50 %)

Corto abierto/largo cerrado(20/ 80%)

Abierto largo/cerrado corto(80/ 20 %)

 

Número definido de intervalos de intermitencia (0...255, 0 = intermitencia permanente)

20

   

Comportamiento tras un número definido de intervalos de intermitencia

Relé cerrado

Relé abierto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?