MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Invio ciclico segnale live

Con l’impostazione Segnale live invio ciclico > 0 viene attivato l’oggetto centrale “segnale di vita” (segnale live).

Se attivato, il dispositivo invia ciclicamente il valore “1” con il tempo di ciclo impostato. Questa informazione rappresenta unicamente un “segnale di vita” da parte del master KNX. Qui, ad esempio, è possibile monitorare il dispositivo in una visualizzazione.

Impostazioni aggiuntive

Stato del dispositivo

 
 

Segnale live invio ciclico (0...255, unità = 1 s, 0 = inattivo)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?