MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Envío cíclico de señal en vivo

Con el ajuste Envío cíclico de señal en vivo > 0, se activa el signo central del objeto de vida (señal en vivo).

Si está activado, el dispositivo envía cíclicamente el valor "1" con el tiempo de ciclo ajustado. Esta información es sólo un signo de vida del maestro KNX. Aquí, por ejemplo, el dispositivo se puede supervisar en una visualización.

Ajustes ampliados

Estado del dispositivo

 
 

Envío cíclico de señal en vivo (0...255, unidad = 1 s, 0 = inactivo)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?