MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Ritardo di decelerazione

Alcuni motori continuano a funzionare per diversi millisecondi dopo lo spegnimento. Ciò può anche essere causato da oscuranti/tapparelle grandi e pesanti. Se si nota questo comportamento, è possibile compensarlo tramite l’impostazione del ritardo di decelerazione.

Un valore = 6 fornisce un ritardo di decelerazione di 6 x 10 ms = 60 ms.

In questo modo, il motore viene spento 60 ms prima.

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Impostazioni estese del tempo di corsa

-Impostazioni estese del tempo di corsa

Ritardo di decelerazione (0...255, unità = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?