MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Définition de la dépendance entre le fonctionnement automatique et la commande manuelle

Vous pouvez utiliser le paramètre suivant pour définir la réaction du fonctionnement automatique lors de la réception d’un télégramme de commande à partir des options de fonctionnement manuel (Déplacement en mode manuel, Arrêt/passe en mode manuel, Position hauteur en mode manuel, Position lamelle manuelle et Appel de scénarios) :

Ext. 1/2

Sortie 1+2/3+4/5+6/7+8

-Store / volet roulant

Réglages auto, verrouillage & calibrage

-Réglages auto, verrouillage & calibrage

Mode automatique

   

Réaction en mode automatique à la réception d’une valeur d’objet manuelle

Le mode automatique reste activé

   

Le mode automatique est temporairement désactivé

   

Temps de désactivation mode automatique

1 min (1 min - 24 h)

La désactivation permanente du fonctionnement automatique ne peut être annulée que par un télégramme mettant fin au verrouillage automatique via l’objet verrouillage automatique. L’action que vous avez réglée dans le paramètre « Comportement désactivation du verrouillage automatique via l’objet » sera exécutée.

Une fois la désactivation temporaire terminée, l’entraînement reste dans sa position actuelle jusqu’au télégramme de commande suivant.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?