MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tempi di regolazione

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Tempi di regolazione

-Tempi di regolazione

Oggetti abilitati per il tempo di regolazione

Disattivato

Attivato

 

Tempo per commutazione (1 bit) (0,6 s...99:59,9 min)

0,6 s

 

Tempo per regolazione (4 bit (0,6 s...99:59,9 min)

5,4 s

   

Tempo per valori (8 bit) (0,6 s...99:59,9 min)

0,6 s

   

Tempo per priorità (1 bit) (0,6 s...99:59,9 min)

1,2 s

   

Tempo per scene (1 bit) (0,6 s...99:59,9 min)

9,6 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?