MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tiempos de atenuación

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1 – 2: Atenuación

Tiempos de atenuación

-Tiempos de atenuación

Objetos desbloqueados para tiempo de atenuación

Bloqueado

Desbloqueado

 

Tiempo para orden de conexión (1 bit) (0,6 s...99:59.9 min)

0,6 s

 

Tiempo de regulación (4 bit (0,6 s...99:59.9 min)

5,4 s

   

Tiempo para valores (8 bit) (0,6 s...99:59.9 min)

0,6 s

   

Tiempo para prioridades (1 bit) (0,6 s...99:59.9 min)

1,2 s

   

Tiempo para escenas (1 bit) (0,6 s...99:59.9 min)

9,6 s

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?