MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Interrupción de una función de retardo

Si se inicia una función de retardo mediante la recepción de un nuevo valor de objeto y el canal de salida recibe un telegrama con el valor de objeto opuesto durante el tiempo de retardo actual, la función de retardo se cancela. El relé no está conectado:

  • La recepción del valor de objeto "0" interrumpe un retardo de conexión activo.

  • La recepción del valor de objeto "1" interrumpe un retardo de desconexión activo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?