MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Limiti della corsa di movimentazione

Limiti della corsa di movimentazione

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Limiti della corsa di movimentazione

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Limiti della corsa di movimentazione

Disattivato

Attivato

   

Limita la corsa di movimentazione

Subito dopo il ripristino della tensione bus

Con valore oggetto “1”

Con valore oggetto “0”

   

Feedback per limitazione intervallo

Disattivato

Attivato

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

- Oscurante/tapparella

Limiti della corsa di movimentazione

-Impostazioni automatiche, di blocco e di calibrazione

Scelta posizione da limitare

Limita la corsa in posizione inferiore

 

   

Valore limite superiore in % (fisso)

0

   

Valore limite inferiore in %

100 (0-100)

   

Scelta posizione da limitare

Limita la corsa in posizione superiore

   

 
   

Valore limite superiore in %

100 (0-100)

   

Limite inferiore in % (fisso)

0

   

Reazione al termine della limitazione del movimento

Nessuna reazione

Su

Giù

Vai a posizione pre restrizione movimento

Accetta posizione automatica corrente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?