MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Nombre del canal para orden de conexión

Puede asignar un nombre independiente para cada canal, por ejemplo "Luz vestíbulo planta baja". Este nombre individual se agrega al nombre de canal fijado, por ejemplo "Extensión 1 Salida 1 - Conmutador". En este caso, el nombre completo del canal es "Extensión 1 Salida 1 - Conmutador Luz vestíbulo planta baja".

El nombre del canal aparece ahora en los parámetros, canales y objetos de grupo asociados.

Ext. 1/2 Salida 1-2 - Conmutador: Orden de conexión

Ajustes exprés para orden de conexión

 
 

Nombre del canal

Luz vestíbulo planta baja

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?