MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tiempo de pausa antes de revertir (pausa de inversión)

Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Persiana/persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable

 

Control de persiana / control de persiana enrollable

 

Tiempo de pausa antes de revertir (2...255, unidades = 100 ms)

5

Si el canal para un accionamiento que está actualmente en movimiento recibe un comando de desplazamiento en la dirección opuesta, primero apaga los dos relés de salida de este canal. Antes de conectar el relé para la nueva dirección de desplazamiento, espera el Tiempo de pausa antes de revertir que está ajustado.

El canal observa la pausa de inversión incluso si va a girar las lamas en distintas direcciones al ejecutar dos comandos de paso (sólo para persiana).


AVISO
El accionamiento puede sufrir daños.
El accionamiento puede sufrir daños si los tiempos de pausa son demasiado cortos. Asegúrese de consultar las especificaciones de la hoja de datos del fabricante del accionamiento al ajustar los valores.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?