MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tempo di pausa prima del ripristino (pausa d’inversione)

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Oscurante/tapparella

Impostazioni rapide per oscurante/tapparella

 

Controllo oscuranti / controllo tapparella

 

Tempo di pausa prima del ripristino (2...255, unità = 100 ms)

5

Se il canale per un azionamento attualmente in movimento riceve un comando di movimento nella direzione opposta, innanzitutto disattiva entrambi i relè di uscita per questo canale. Prima di attivare il relè per la nuova direzione di movimento, attende il Tempo di pausa prima del ripristino impostato.

Il canale osserva la pausa d’inversione anche se si tratta di ruotare le lamelle in direzioni diverse per l’esecuzione di due comandi di step (solo per oscuranti).


AVVISO
L’azionamento può danneggiarsi.
L’azionamento può subire danni se i tempi di pausa sono troppo brevi. Quando si impostano i valori, fare riferimento alle specifiche riportate nella scheda tecnica del costruttore dell’azionamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?