MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Prioridad

Los estados de relé causados por funciones de mayor prioridad tienen prioridad sobre el comportamiento tras descarga de ETS.


Ejemplo:
Enlace lógico O con valor parametrizado del objeto de enlace tras volver la tensión de bus = 1, prevalece y conmuta la salida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?