Fonction de sécurité, variation
La fonction de sécurité globale est activée dans l’onglet Réglages étendus avec le paramètre Sécurité de l’appareil, et les réglages généraux sont paramétrés ici (Sécurité de l’appareil).
L’effet de la fonction de sécurité peut être paramétré ici pour chaque canal. Vous pouvez activer la fonction de sécurité individuellement pour chaque canal de commutation.
|
Maître / ext. 1/2 Sortie 1 – 2: Variation |
Fonction de sécurité |
||
| – Réglages de sécurité et d’alarme |
Fonction de sécurité |
Désactivé Activé |
|
|
Comportement au début de la sécurité |
Aucune réaction Éteindre Allumer à la luminosité sélectionnable |
||
|
Luminosité au début de la sécurité en % |
100 (1-100) |
||
|
Comportement à la fin de la sécurité |
Aucune réaction Éteindre Suit la fonction précédente Allumer à la luminosité sélectionnable |
||
|
Luminosité à la fin de la sécurité en % |
100 (1-100) |
||
|
Sécurité de l’appareil |
|||
|
Comportement lors du dépassement du cycle |
Aucune réaction Éteindre Allumer à la luminosité sélectionnable |
||
|
Luminosité lors du dépassement de la durée de cycle en % |
100 (1-100) |
||
La fonction de sécurité est activée si l’objet de sécurité reçoit un télégramme avec la valeur d’objet que vous avez définie à l’aide du paramètre Sécurité de l’appareil (Sécurité de l’appareil).
Vous pouvez définir la réaction à l’aide du paramètre Comportement au début de la sécurité.
Si l’objet de sécurité reçoit un télégramme dont la valeur d’objet est opposée à celle pour l’activation, la fonction de sécurité est annulée et la sortie adopte l’état que vous avez défini dans le paramètre Comportement à la fin de la sécurité.
L’appareil attend ensuite un télégramme d’un expéditeur externe pendant la durée de cycle réglée globalement. Si un tel télégramme n’est pas reçu pendant la durée de surveillance, le paramètre Comportement lors du dépassement du cycle est utilisé pour déterminer ce qui doit se produire.