Durée de démarrage supplémentaire à l’ouverture de la lamelle (pour stores uniquement)
Certains types de stores nécessitent une durée de démarrage supplémentaire avant la première réaction des lamelles lors de l’ouverture des lamelles en raison du serrage et du relâchement des sangles de lamelles. Cela dépend de la position actuelle des lamelles. Les paramètres suivants peuvent être utilisés afin de régler une durée de démarrage supplémentaire pour les positions de lamelles supérieure et inférieure.
À l’aide de ces paramètres pour la Durée de démarrage supplémentaire à l’ouverture de lamelle vers le bas, réglez la temporisation de démarrage pour un déplacement vers le haut jusqu’à ce que la lamelle tourne lorsque les lamelles sont en position ouverte (0 %) (le déplacement précédent des stores était un déplacement vers le haut).
Durée de démarrage supplémentaire à l’ouverture de lamelle vers le haut : la temporisation de démarrage jusqu’à la rotation de la lamelle que vous définissez ici est toujours prise en considération lors de l’ouverture du store si la lamelle est en position fermée (100 %) (le déplacement précédent du store était un déplacement vers le bas).