MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Iniciar siempre al 50 % de luminosidad (ESL/CFL)

Las lámparas fluorescentes compactas suelen necesitar una tensión mínima para el proceso de encendido. Para garantizar que el encendido sea fiable, se puede configurar una luminosidad mínima después de conectarlas.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-2: Atenuación

Ajustes exprés para atenuación

Iniciar siempre al 50 % de luminosidad (ESL/CFL)

Bloqueado

Desbloqueado

Esta configuración garantiza que el 50 % de la luminosidad se conecta durante aproximadamente dos segundos para encender la lámpara. A continuación, la luminosidad se utiliza para solicitar el valor de atenuación necesario.


Ejemplo

La función de memoria está seleccionada. Esta función garantiza que, siempre que sea posible, se restaurará el valor de luminosidad previo cuando se vuelva a encender la lámpara. El valor de atenuación mínimo es del 20 %.

Acción

Resultado

Apagar con 30 % de luminosidad (1 bit)

La iluminación se desconecta

Encendido (1 bit)

Encender al 50 % de luminosidad

Corrección automática de luminosidad

Se vuelve a atenuar al 30 % tras aprox. 2 s

Enviar el 10 % del valor atenuación (1 byte)

Se vuelve a atenuar al 20 % (valor de atenuación mínimo)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?