MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Iniziare sempre con una luminosità del 50% (ESL/CFL)

Le lampade fluorescenti compatte richiedono spesso una tensione minima per il processo di accensione. Per garantire un avvio affidabile è possibile impostare una luminosità minima per il momento dopo l’accensione.

Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming

Impostazioni rapide per dimming

Iniziare sempre con una luminosità del 50% (ESL/CFL)

Disattivato

Attivato

Questa impostazione garantisce che il 50% di luminosità venga attivato per circa due secondi per consentire l’accensione della lampada. La luminosità viene quindi modificata nel valore di regolazione richiesto.


Esempio

La funzione di memoria è selezionata. Questa funzione garantisce che, quando possibile, il valore di luminosità precedente venga ripristinato alla riaccensione della lampada. Il valore di regolazione minimo è 20%.

Azione

Risultato

Spegnimento al 30% di luminosità (1 bit)

Illuminazione spenta

Accensione (1 bit)

Accensione al 50% di luminosità

Correzione automatica della luminosità

Riduzione fino al 30% dopo circa 2 s

Invia valore regolazione 10% (1 byte)

Riduzione al 20% (valore di regolazione min.)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?