Démarrage toujours à une luminosité de 50 % (ESL/CFL)
Les lampes fluorescentes compactes nécessitent souvent une tension minimale pour le processus d’allumage. Afin de garantir un démarrage fiable, une luminosité minimale peut être définie pour après l’activation.
|
Maître / ext. 1/2 Sortie 1-2 : Variation |
Réglages express pour variation |
||
|
Démarrage toujours à une luminosité de 50 % (ESL/CFL) |
Désactivé Activé |
||
Ce réglage garantit que la luminosité 50 % est activée pendant environ deux secondes afin d’allumer la lampe. La luminosité est ensuite modifiée sur la valeur de variation requise.
Exemple
La fonction mémoire est sélectionnée. Cette fonction permet de garantir que, lorsque cela est possible, la valeur de luminosité précédente est rétablie lorsque la lampe est rallumée. La valeur de variation minimale est de 20 %.
|
Action |
Résultat |
|---|---|
|
Éteindre en présence d’une luminosité de 30 % (1 bit) |
L’éclairage est éteint |
|
Allumer (1 bit) |
Allumer en présence à une luminosité de 50 % |
|
Correction de luminosité automatique |
Réduction de la luminosité à 30 % après env. 2 s |
|
Envoyer une valeur de variation de 10 % (1 octet). |
Réduction de la luminosité à 20 % (valeur de variation min.) |