MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Reazione dopo ripristino della tensione bus

Con il parametro Reazione dopo ripristino della tensione del bus è possibile definire la reazione del canale al ripristino della tensione del bus e lo stato di uscita:


Disabilitato
La priorità rimane disattivata. Lo stato di commutazione del canale risulta dalle altre funzioni di livello superiore o dalla reazione dopo il ripristino della tensione bus impostata.


Abilitato, Off
La priorità viene attivata automaticamente al ripristino della tensione del bus e l’uscita viene commutata su “Off”.


Abilitato, On
La priorità viene attivata automaticamente al ripristino della tensione del bus e l’uscita viene commutata su “On”.


Come prima della caduta di tensione del bus
La priorità viene riportata nello stato precedente alla caduta di tensione del bus. Se prima la priorità era attiva, l’uscita viene commutata nello stato che aveva in precedenza.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?