MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento tras volver la tensión de bus

Utilizando el parámetro Comportamiento tras volver la tensión de bus puede definir la reacción del canal a la vuelta de la tensión de bus y el estado de conmutación:


Bloqueado
La prioridad permanece desactivada. El estado de conmutación del canal se obtiene de las demás funciones de nivel superior o del comportamiento de conmutación ajustado tras volver la tensión de bus.


Desbloqueado, no accionado
La prioridad se activa automáticamente al volver la tensión de bus y el estado de conmutación se conmuta a No accionado.


Desbloqueado, accionado
La prioridad se activa automáticamente al volver la tensión de bus y el estado de conmutación se conmuta a Accionado.


Como antes de la caída de tensión de bus
La prioridad pasa al estado que tenía antes de la caída de tensión de bus. Si la prioridad estaba activa previamente, el relé de salida se conmuta al estado que tenía previamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?