MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportamiento tras descarga

Después de la descarga del ETS, el canal puede adoptar un estado parametrizado. Si un defecto interno o una descarga defectuosa provocan un estado en el que la aplicación no está funcionando, el dispositivo no reaccionará. Los relés de salida permanecen en su última posición.

Si desea activar el comportamiento tras descarga de ETS para un accionamiento, debe parametrizar un "Estado del relé al finalizar descarga" para cada canal.


Ajustes posibles:

  • Paro: el accionamiento se detiene inmediatamente.

  • Subir: el accionamiento se desplaza a la posición superior.

  • Bajar: el accionamiento se desplaza a la posición final inferior.

  • Ir a la posición: el accionamiento se desplaza a la posición definida para la altura y la lama (sólo para persiana).

  • Como antes de descarga: el accionamiento permanece en su estado actual después de una descarga.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?