MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Comportement après le téléchargement

Après le téléchargement d’ETS, le canal peut adopter un état paramétré. Si un défaut interne ou un téléchargement défectueux entraîne un état dans lequel l’application n’est pas opérationnelle, l’appareil ne réagira pas. Les relais de sortie restent dans leur dernière position.

Si vous souhaitez activer le comportement après le téléchargement d’ETS pour un entraînement, vous devez paramétrer un « État relais à la fin du téléchargement » pour chaque canal.


Réglages possibles :

  • Arrêter : l’entraînement s’arrête immédiatement.

  • Haut : l’entraînement se déplace vers la position finale supérieure.

  • Bas : l’entraînement se déplace vers la position finale inférieure.

  • Approcher position : l’entraînement se déplace vers la position définie pour la hauteur et les lamelles (pour stores uniquement).

  • Comme avant le téléchargement : l’entraînement reste dans son état actuel après un téléchargement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.