MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Reazione dopo il download

Dopo il download dell’ETS, il canale può assumere uno stato parametrizzato. Se un difetto interno o un download errato provocano uno stato in cui l’applicazione non è operativa, il dispositivo non reagisce. I relè di uscita rimangono nella loro ultima posizione.

Se si desidera attivare la reazione dopo il download dell’ETS per un azionamento, occorre parametrizzare uno “stato relè al termine del download” per ogni canale.


Impostazioni possibili:

  • Stop: l’azionamento si arresta immediatamente.

  • Salita: l’azionamento si sposta nella posizione finale superiore.

  • Discesa: l’azionamento si sposta nella posizione finale inferiore.

  • Vai in posizione: l’azionamento si sposta nella posizione definita per l’altezza e le lamelle (solo per oscuranti).

  • Come prima del download: l’azionamento rimane nel suo stato attuale dopo un download.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?