MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Composants et environnement de programmation

Le dispositif est mis en service à l’aide d’un logiciel certifié KNX. Les descriptions d’application et techniques sont mises à jour régulièrement et vous pouvez les trouver sur Internet.

Cette application fonctionne en association avec le logiciel ETS version 5 ou supérieure.

AVIS
La fonction ETS5 Téléchargement partiel ne doit pas être utilisée.
Pour programmer l’application en toute sécurité après avoir modifié les paramètres et les adresses de groupe, veuillez utiliser uniquement :
  • Téléchargement complet [Ctrl + Maj + L]
  • Télécharger l’application [Ctrl + Maj + Alt + D]
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.