MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Componenti e ambiente di programmazione

Il dispositivo viene messo in servizio mediante un software certificato KNX. L’applicazione e le descrizioni tecniche sono aggiornate regolarmente e sono disponibili in Internet.

Questa applicazione viene eseguita insieme al software ETS versione 5 o successiva.

AVVISO
Non utilizzare la funzione ETS5 Download parziale.
Per programmare l’applicazione in modo sicuro dopo la modifica di parametri e indirizzi di gruppo, utilizzare solo:
  • Download completo [Ctrl + Maiusc + L]
  • Download applicazione [Ctrl + Maiusc + Alt + D]
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?