MTN6710-0102S / MTN6810-0102 / MTN6805-0008

Tempi di esecuzione diversi per salita e discesa

Se il parametro Utilizzare lo stesso tempo per salita e discesa è disattivato, è possibile impostare tempi di esecuzione diversi per la salita e la discesa. Il parametro Tempo di esecuzione: Salita dovrebbe essere impostato su un valore leggermente più lungo in modo che le posizioni di arresto finali vengano sempre raggiunte, anche in caso di basse temperature o di oscuranti/tapparelle pesanti.

Est. 1/2

Uscita 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Oscurante/tapparella

Impostazioni rapide per oscurante/tapparella

 

Controllo oscuranti / controllo tapparella

 

Utilizzare lo stesso tempo per salita e discesa

No

 
   

Tempo di salita (5s...99:59.9 min)

02:00.0

   

Tempo di discesa (5s...99:59.9 min)

02:00.0

Il parametro Tempo di esecuzione: Salita dovrebbe essere impostato su un valore leggermente più lungo in modo che le posizioni di arresto finali vengano sempre raggiunte, anche in caso di basse temperature o di oscuranti/tapparelle pesanti.

Questo tipo di tolleranza per il tempo di esecuzione deve essere considerato per il semplice fatto fisico che gli azionamenti impiegano più tempo per i movimenti di salita rispetto a quelli di discesa, a causa dell’effetto della gravità sull’oscurante/tapparella. Poiché questo scarto di tempo può essere molto breve, è necessario eseguire più movimenti per poterlo rilevare. È utile spostare più volte l’azionamento dal 10% al 90% e di nuovo al 10%. Se si nota che l’azionamento non raggiunge completamente la posizione finale superiore dopo questi movimenti, è possibile aumentare il “Tempo di esecuzione: Salita”.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?