Durées d’exécution différentes pour l’ouverture et la fermeture
Si le paramètre Utiliser la même durée pour l’ouverture et la fermeture est désactivé, des durées d’exécution différentes peuvent être réglées pour l’ouverture et la fermeture. Une Durée d’exécution : ouverture légèrement supérieure doit être paramétrée afin que les butées finales soient toujours atteintes, même en cas de basses températures ou de store/volet roulant lourd.
Ce type de compensation de durée d’exécution devrait être pris en considération en raison de la caractéristique physique selon laquelle les entraînements mettent plus de temps à exécuter des déplacements vers le haut que des déplacements vers le bas, à cause de l’effet de la gravité sur le store/volet roulant. Comme cet écart temporel peut être très court, vous devrez exécuter plusieurs déplacements pour prendre conscience de ce comportement. Il est utile de faire passer l’entraînement de 10 % à 90 % et de le faire revenir à 10 % à plusieurs reprises. Si vous remarquez que l’entraînement n’atteint pas complètement la position d’extrémité supérieure après ces mouvements, vous pouvez augmenter la « Durée d’exécution : ouverture ».