Oggetto regolazione commuta il canale
È possibile utilizzare il parametro Oggetto regolazione commuta canale per determinare le altre funzioni di un canale di uscita quando viene ricevuto un telegramma di regolazione relativa.
|
Master/Est. 1/2 Uscita 1-2: Dimming |
Impostazioni rapide per dimming |
||
|
Oggetto regolazione commuta il canale |
No Solo on Solo Off On e Off |
||
Impostazioni possibili
-
Non
Questa impostazione del parametro impedisce l’accensione e lo spegnimento, per esempio il canale rimane spento o al valore di regolazione minimo. -
Solo on
Il canale di uscita può essere acceso solo da telegrammi di regolazione relativa. Se è acceso e il valore nominale scende sotto A: Luminosità minima in % utilizzando i telegrammi di regolazione relativa, l’uscita rimane accesa al valore di regolazione minimo. -
Solo off
Il canale di uscita non può essere acceso da telegrammi di regolazione relativa. Se è acceso e il valore nominale scende sotto A: Luminosità minima in % utilizzando i telegrammi di regolazione relativa, l’uscita viene spenta. -
On e off
Il canale di uscita può essere acceso solo da telegrammi di regolazione relativa. Se è acceso e il valore nominale scende sotto A: Luminosità minima in % utilizzando i telegrammi di regolazione relativa, l’uscita viene spenta.