L’objet de variation commute le canal
Vous pouvez utiliser le paramètre L’objet de variation commute le canal pour déterminer les autres fonctions d’un canal de sortie lorsqu’un télégramme de variation relatif est reçu.
|
Maître / ext. 1/2 Sortie 1-2 : Variation |
Réglages express pour variation |
||
|
L’objet de variation commute le canal |
Pas On uniquement Off uniquement On et Off |
||
Réglages possibles
-
Pas
Ce réglage du paramètre empêche l’activation et la désactivation, par exemple, le canal reste désactivé ou à la valeur de variation minimale. -
On uniquement
Le canal de sortie peut seulement être activé par des télégrammes de variation relative. S’il est activé et que le point de consigne tombe en dessous de A : Luminosité minimale en % à l’aide de télégrammes de variation relative, la sortie reste activée à la valeur de variation minimale. -
Off uniquement
Le canal de sortie ne peut pas être activé par des télégrammes de variation relative. S’il est activé et que le point de consigne tombe en dessous de A : Luminosité minimale en % à l’aide de télégrammes de variation relative, la sortie est désactivée. -
On et Off
Le canal de sortie peut seulement être activé par des télégrammes de variation relative. S’il est activé et que le point de consigne tombe en dessous de A : Luminosité minimale en % à l’aide de télégrammes de variation relative, la sortie est désactivée.